This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:防止过流时的行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921996/lm61460-q1-behavior-when-it-protects-from-overcurrent

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460

我想知道 LM61460-Q1的过流保护行为。

(1) 首先让我看看我的理解是否正确。 我的理解如下。

它的运行方式采用断续模式、并且在它检测到过流后、它变成停止状态(换句话说、它的输出电流和电压都变为0 [A 或 V])。

一旦变为停止状态、它将等待128个连续开关周期、大约为80毫秒。 它检查其状态 Buy、检查在此时间之后其电压是否可能大于输出电压设定值的大约0.4倍。 如果其电压可能为标准状态、它将变为标准状态。

我的理解是否正确?

 

(2)接下来、我希望在断续模式下具有电压-电流特性。 我认为它的形状类似于两个附加的图形。 您能否向我展示一下 LM61460-Q1的电压-电流特性是左图还是右图?

此外、如果可能、我希望获得电压-电流特性图。 如果不可能、请用一些值(V、I)告诉我它的粗糙形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太都

    请参阅 LM61460中的图21。

    器件将在电流限制期间继续提供电流。 电感器电流将在峰值和谷值电流限制(IL-HS 和 IL-LS)之间反弹。 过流期间、它不会立即变为零。

    电流限制时的输出电压为 VOUT (ILIM)= ILIM_avg * RLOAD。 根据 Rload 的不同、输出电压可能会变为0V、但不一定如此。 ILIM_avg 介于 IL-HS 和 IL-LS 之间。 电压-电流特性实际上取决于 Rload、但您的第二幅图更有意义。

    如果满足其他断续模式条件、一旦电流限制中有128个开关周期、它将进入断续模式并禁用开关。

    请参阅数据表中的图22和23。

    希望这对您有所帮助? 如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多