Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460
主题中讨论的其他器件: LM61460
我想知道 LM61460-Q1的过流保护行为。
(1) 首先让我看看我的理解是否正确。 我的理解如下。
它的运行方式采用断续模式、并且在它检测到过流后、它变成停止状态(换句话说、它的输出电流和电压都变为0 [A 或 V])。
一旦变为停止状态、它将等待128个连续开关周期、大约为80毫秒。 它检查其状态 Buy、检查在此时间之后其电压是否可能大于输出电压设定值的大约0.4倍。 如果其电压可能为标准状态、它将变为标准状态。
我的理解是否正确?
(2)接下来、我希望在断续模式下具有电压-电流特性。 我认为它的形状类似于两个附加的图形。 您能否向我展示一下 LM61460-Q1的电压-电流特性是左图还是右图?
此外、如果可能、我希望获得电压-电流特性图。 如果不可能、请用一些值(V、I)告诉我它的粗糙形状。