This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:电压控制电源问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS54302, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920126/tps54302-voltage-controlled-power-supply-question

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54332TPS54424

您好!

从最后一个问题继续、有关该电路 https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21798148/simple-addition-permits-voltage-control-of-dcdc-converters-output

如果 VR 高于 VFB、是否会发生不良情况? 在这种情况下、降压转换器将如何响应?

是否有任何运算放大器具有嵌入式电荷泵以生成负电压轨?

如果不是、如果我在反相配置中使用运算放大器将0至5V 输入映射到 Vref (0.598V)至0V、那么输出是否足够稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

      您能否更深入地了解您的应用要求、了解您想要实现的目标?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    它位于原始问题链接中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您问的是 TPS54302还是 TPS54332? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我问 TPS54302、因为 Ryan 说该器件更适合应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    如果 VR 高于 VFB、输出电压将降至低于 VFB。

    您应该能够使用单个正电源轨型运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 如果 VR 远高于 VFB、输出电压是否会降至零并保持在该值?

    R5在电路中的作用是什么?

    如果通过滤波25kHz PWM 信号产生控制电压、1uF 电容器 C1是否足以保持输出稳定?

    对于采用 SOT23或 SC70封装(可能采用12V 电源)的合适运算放大器、您有什么建议吗? 选择运算放大器时、我应该注意哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    输出电压电平将取决于 VR 电压。  您可以通过简单地求解节点电压公式来计算它。  您提到的这篇文章不是由 TI 员工撰写的、因此我无法真正评论他的电路合理性。  我确信我们有有关输出电压外部调整的技术文章。  您能否告诉我您的输入电压范围、所需的输出电流和输出调节范围/ 通常对于 PWM 信号、您不需要任何运算放大器、只有 RC 滤波器就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 控制电压将是一个开漏25kHz PWM 信号、该信号将上拉至5V、电阻约为10kOhm 或更低、所需的输出电流为2A、输出范围为0V 至12V。 输入电压为12至12.2V。 我计划使用此类电路将来自4针风扇接头的 PWM 信号"转换"为3针 PC 风扇的电压电源、如链接的帖子中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    有关参考设计、应用手册和设计计算器、请参阅以下参考材料。  一些材料将 DAC 输出作为控制参考、但您可以替代参考设计中所示的低通滤波 PWM 信号。  可以使用任意数量的降压转换器。 我建议将 TPS54424作为一个良好的开端。