主题中讨论的其他器件:TPS54332、 TPS54424
您好!
从最后一个问题继续、有关该电路 https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21798148/simple-addition-permits-voltage-control-of-dcdc-converters-output
如果 VR 高于 VFB、是否会发生不良情况? 在这种情况下、降压转换器将如何响应?
是否有任何运算放大器具有嵌入式电荷泵以生成负电压轨?
如果不是、如果我在反相配置中使用运算放大器将0至5V 输入映射到 Vref (0.598V)至0V、那么输出是否足够稳定?