您好!
我基于 BQ40Z80设计了第一个智能电池电路
遗憾的是、在
首次生产时、我在电路板上发现了一个问题:我将 SRN 和 SRP 反向。 (查看原理图)。
我以标称方式测试了电路、连接了热敏电阻、并尝试了一些充电和放电周期、很显然具有互补行为。 (放电期间、监测计增加了 RSOC)。
我尝试启用和禁用 MOSFET、一切都正常(电流符号的一部分)。
要恢复此问题,我想用这种方式反转 BAT (-)和 Pack (-)连接:
电池(+)连接到 BAT (+)端子[2 x 锂离子3.6V]
电池(-)连接至电池组(-)端子。
电源(+)连接到 Pack (+)端子并设置为8.2V。
电源(-)连接到 BAT (-)端子。
一开始还可以、电路行为很完美。
我已为电池充电、直至2安没有问题(但直到充电结束时才设置为50mA)。 我还尝试了放电。
但是、当我尝试在接近充电结束时(100mA 至50mA 之间)为电池完全充电时、电路开始了某种振铃、打开和关闭 MOSFET、然后它们发生了故障。 我确实丢失了内部二极管。 整个电路的温度升高了很多。
我尝试了采用相同配置的新电路(使用 PACK 反相 BAT-)、我遇到了断开 DSG FET 内部二极管的类似问题。
您是否认为此变通办法与这些故障有关?
另一个非常奇怪的现象是 CHG MOSFET 栅极上的电压:18.5V。 我没有这个值的来源!
电池:7.2V
电源:8.2V