This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80电路故障

Guru**** 2583475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921636/bq40z80-bq40z80-circuit-problem

器件型号:BQ40Z80

您好!

我基于 BQ40Z80设计了第一个智能电池电路  

遗憾的是、在 首次生产时、我在电路板上发现了一个问题:我将 SRN 和 SRP 反向。 (查看原理图)。

我以标称方式测试了电路、连接了热敏电阻、并尝试了一些充电和放电周期、很显然具有互补行为。 (放电期间、监测计增加了 RSOC)。

我尝试启用和禁用 MOSFET、一切都正常(电流符号的一部分)。

要恢复此问题,我想用这种方式反转 BAT (-)和 Pack (-)连接:

电池(+)连接到 BAT (+)端子[2 x 锂离子3.6V]

电池(-)连接至电池组(-)端子。

电源(+)连接到 Pack (+)端子并设置为8.2V。

电源(-)连接到 BAT (-)端子。

一开始还可以、电路行为很完美。

我已为电池充电、直至2安没有问题(但直到充电结束时才设置为50mA)。 我还尝试了放电。

但是、当我尝试在接近充电结束时(100mA 至50mA 之间)为电池完全充电时、电路开始了某种振铃、打开和关闭 MOSFET、然后它们发生了故障。 我确实丢失了内部二极管。 整个电路的温度升高了很多。

我尝试了采用相同配置的新电路(使用 PACK 反相 BAT-)、我遇到了断开 DSG FET 内部二极管的类似问题。

您是否认为此变通办法与这些故障有关?

另一个非常奇怪的现象是 CHG MOSFET 栅极上的电压:18.5V。 我没有这个值的来源!

电池:7.2V

电源:8.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    是的、您的问题很可能是因为这种原因。 您不应将电池连接到电池组。  电池的外部组件应连接到 PGND/PACK-。  在对这些进行反相时、您将参考点更改为电路板中的内容、这可能是导致问题的原因。

    您能否将设计修复为遵循 BQ40Z80 EVM 中显示的原理图、以便正确设置 SRN 和 SRP?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    您认为我可以移除 R48和 R47并在 SRP 和 SRN 上分流 Bat -?

    我在数据表中看到、不需要100欧姆电阻、但它们存在于 EVM 上。

    此解决方案是否是可执行的瞬时解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    您不应移除这些电阻器。 您需要 R48和 R47 来提供滤波、否则不会进行滤波。 这可能会导致器件出现高精度误差。

    数据表确实指示必须添加 RC 滤波器以过滤 SRN 和 SRP (第6节和 第9.2.2.3.1节)。

    此致、

    Luis Hernandez