尊敬的 TI 专家:
我需要了解有关 TPS61161的信息。 如果使用 PWM DIM、则手册中规定的 DIM 频率为5kHz-100kHz。
1.波形的占空比是否有任何要求? 毕竟、该引脚仍是 EN 的功能、如果占空比很小、 EN 是否仍然有效? 。
2. PWM 调光波形是否有任何要求? 它必须是方波吗? 三角波是否正常? 正弦波是否正常?
谢谢、等您来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Yuan Shao
1 μ A、手册中以下这句话是什么意思?CTRL管脚不允许接RC是么?
我司的实际设计因为C121的存在,GPIO发送的占空比为0.39频率为50kHz的方形LCD ć PWM信号,畸变成了三角波(ć 0.32V-2.12V)。ć
按照以上说法,这也是ok的是么?只是因为畸变,LED电流不是0.39ILEDmax,是这样么?μ A
2、我们以下设计,出现一个问题。μ A
我们实际使用中,该电路用来点屏。根据外部环境,系统会不定期发来亮屏的触发信号LCD _PWM。
因为亮屏效果的要求,LCD_μ PWM的脉宽是逐渐增大的。
过段时间息屏,LCD_μ PWM的脉宽是逐渐减小的。
这样运行一段时间之后,有概率出现屏幕点不亮的情况。此时LCD μ A PWM与OK的情况下是一致的(如下图),但是该电路就是没有工作,输出是12V。(Vled约25V,60mA)μ A
出现故障之后,对LCD ć PWM进行复位重启,失效依旧。ć
只有对VIN重新上电才可以解除失效。μ A
出现故障,芯片看似锁死了,必须要重启电源才能解锁。μ A
请帮分析是什么原因触发芯片锁死了?(输入12V,LED 25V 60mA,LCD_PWM 50kHz/3.3Vmax,12V稳定,不存在过流等)
您好 Yuting,
您,?用较小的1 μ F 替换 C121、或用较小的1 μ F 替换 C114-C118
, ,。C121后,CTRL 波形恢复为方波、直到现在仍然没有故障 ,我不确定 C121是原因。我不知道 C121导致 TPS61161 锁定的机制是什么 UP。当 C121存在时,故障率不是100%。不仅是如此, 在中再次上电后很难再次发生故障 故障情况。