This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:关于 TPS61161 PWM 调光占空比与放大器;波形。

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919796/tps61161-about-tps61161-pwm-dimming-duty-cycle-wave-form

器件型号:TPS61161

尊敬的 TI 专家:

我需要了解有关 TPS61161的信息。 如果使用 PWM DIM、则手册中规定的 DIM 频率为5kHz-100kHz。


1.波形的占空比是否有任何要求? 毕竟、该引脚仍是 EN 的功能、如果占空比很小、 EN 是否仍然有效? 。


2. PWM 调光波形是否有任何要求? 它必须是方波吗? 三角波是否正常? 正弦波是否正常?

谢谢、等您来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    PWM 输入的最小脉冲宽度应大于50ns (典型值)。

    2.三角波形和正弦波形可用作调光信号。 但您无法精确控制输出电流、因为输入信号低阈值为0.4V (最大值)、高阈值为1.2V (最小值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuan Shao

    1 μ A、手册中以下这句话是什么意思?CTRL管脚不允许接RC是么?

      我司的实际设计因为C121的存在,GPIO发送的占空比为0.39频率为50kHz的方形LCD ć PWM信号,畸变成了三角波(ć 0.32V-2.12V)。ć

      按照以上说法,这也是ok的是么?只是因为畸变,LED电流不是0.39ILEDmax,是这样么?μ A

    2、我们以下设计,出现一个问题。μ A

      我们实际使用中,该电路用来点屏。根据外部环境,系统会不定期发来亮屏的触发信号LCD _PWM。

      因为亮屏效果的要求,LCD_μ PWM的脉宽是逐渐增大的。

      过段时间息屏,LCD_μ PWM的脉宽是逐渐减小的。

      这样运行一段时间之后,有概率出现屏幕点不亮的情况。此时LCD μ A PWM与OK的情况下是一致的(如下图),但是该电路就是没有工作,输出是12V。(Vled约25V,60mA)μ A

      出现故障之后,对LCD ć PWM进行复位重启,失效依旧。ć

      只有对VIN重新上电才可以解除失效。μ A

      出现故障,芯片看似锁死了,必须要重启电源才能解锁。μ A

      请帮分析是什么原因触发芯片锁死了?(输入12V,LED 25V 60mA,LCD_PWM 50kHz/3.3Vmax,12V稳定,不存在过流等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    1. Ctrl 可以连接 RC 滤波器,但可以连接电容器。 您使用的值太大、导致上升时间较长。  

    至于三角波形、输出电流与 PWM 占空比不成比例。

    2.当器件不工作时、您能否提供 SW、电感器电流和输入 PWM 波形?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    你好 μ A

      2.当器件不工作时、您能否提供 SW、电感器电流和输入 PWM 波形?
    图像没有保存,我就文字描述一下吧。μ A
    出现故障的时候,CTRL波形与OK是是完全一致的。如下。μ A
    出现故障的时候,IL没有测试,测试了Vout为稳定的12V,与Vin基本相等。μ A
    出现故障的时候,再测试一下SW。当时测到Vout是稳定12V,于是推测SW也是直流12V左右,于是没有测试。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    请帮助检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、
    由于三角波形不是所需的控制信号、而且我们以前没有类似的问题、因此您能否替换电流电容器。 再试一次?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuting,

         您,?用较小的1 μ F 替换 C121、或用较小的1 μ F 替换 C114-C118

         , ,。C121后,CTRL 波形恢复为方波、直到现在仍然没有故障 ,我不确定 C121是原因。我不知道 C121导致 TPS61161 锁定的机制是什么 UP。当 C121存在时,故障率不是100%。不仅是如此, 在中再次上电后很难再次发生故障 故障情况。

         

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiong、

    非方波导致故障的原因很复杂、与器件内部逻辑电路有关。 根据数据表使用 TPS61161时、Loog 不会出现任何问题。

    BR、

    Robin