This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:PFC 电感器澄清与放大器;交错拓扑的 UCC28070计算

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922078/ucc28070-q1-pfc-inductor-clarification-ucc28070-calculation-for-interleaved-topology

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

大家好、团队、

我将 PFC 控制器 UCC28070 IC 用于交流/直流3.3KW 应用。

以下是规格

i/p 电压-85-265Vac

I/p 电流-16 Arms

OP vltg-200-420 DC (标称380V)

工作电流- 12A

PFC 频率=67KHz

拓扑交错

因此、在本节中、我已经使用无负载的 PFC 部分进行了测试。它的工作原理非常完美。

但当我施加负载时,PFC 电压开始下降,是否需要修改?

我们在这里使用的 PFC 扼流圈值是500uH。这是否适用于此应用?

我将随附 PFC 部分的原理图、敬请检查并提出修改建议。

谢谢。

Anuradha

e2e.ti.com/.../ACDC.xlsx