请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC28070
大家好、团队、
我将 PFC 控制器 UCC28070 IC 用于交流/直流3.3KW 应用。
以下是规格
i/p 电压-85-265Vac
I/p 电流-16 Arms
OP vltg-200-420 DC (标称380V)
工作电流- 12A
PFC 频率=67KHz
拓扑交错
因此、在本节中、我已经使用无负载的 PFC 部分进行了测试。它的工作原理非常完美。
但当我施加负载时,PFC 电压开始下降,是否需要修改?
我们在这里使用的 PFC 扼流圈值是500uH。这是否适用于此应用?
我将随附 PFC 部分的原理图、敬请检查并提出修改建议。
谢谢。
Anuradha