This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:使用 Iout 的适配器电流/电池放电电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921913/bq24715-adapter-current-battery-discharge-current-using-iout

器件型号:BQ24715

您好!

我们将 BQ24715用作充电。我们希望使用 IC 上的 Iout 引脚测量放电和适配器电流。 适配器充电电流为0.38A 时、测得的 Iout (Iout 和 GND)为0.13V。

对于6.285A 的电池放电电流、我们测量的 Iout 为1.02V。  

如何通过测量 Iout 来计算实际适配器电流或电池放电电流?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    IOUT 引脚的电压增益如下所示:

     

    因此、根据欧姆定律、您可以将感应电阻值插入以下公式、以计算适配器电流和电池放电电流。

    对于适配器电流:

    Iout = 40 (ACP-ACN)= 40 (RAC)(IBUS)

    对于电池放电电流:

    Iout = 16 (SRN-SRP)= 16 (RSR)(IDCHG)

    mΩ 上述公式并假设理想的10k Ω 感应电阻器、测得的 IOUT 引脚电压对应于 IBUS = 0.325A 和 IDCHG = 6.375A。计算得出的电流与实际电流之间的不匹配可能是由于测量误差较小或感应电阻不准确所致。

    此致、

    Angelo