请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 您好!
我们将 BQ24715用作充电。我们希望使用 IC 上的 Iout 引脚测量放电和适配器电流。 适配器充电电流为0.38A 时、测得的 Iout (Iout 和 GND)为0.13V。
对于6.285A 的电池放电电流、我们测量的 Iout 为1.02V。
如何通过测量 Iout 来计算实际适配器电流或电池放电电流?
谢谢你
此致
Harini Krishna