This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:电压检测器比较器传播延迟

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250EVM-447, TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921766/tps650250-voltage-detector-comparator-propagation-delay

器件型号:TPS650250

各位专家:

我的客户正在评估电压检测器比较器的传播延迟。 该规格如下定义。

客户将 PWRFAIL_SNS 引脚连接到 L1引脚(1.1V)。 上电和断电时、此传播延迟远长于10us。

开机:

断电:

这些行为是否为预期行为?  

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    您是在 TPS650250 EVM (TPS650250EVM-447)上进行测试、还是在客户制造的 PCB 上测试 IC?

    如果您要在客户的 PCB 上进行测试、请分享显示 PMIC 器件和外部组件的设计原理图。

    我同意这种行为看起来与数据表不一致。 通过查看数据表、可以看出 PWRFAIL _SNS 比较器输入引脚和 PWRFAILz 开漏输出引脚之间存在直接连接。 我的理解是、这是一种全模拟设计、没有数字内核会故意在比较器和晶体管之间引入延迟。

    在您的示波器捕获上、我实际上看不到"+1.1V" DCDCx 输出上的电压(以粉色显示在通道3上)。 数据表明确规定、PWRFAIL_SNS 比较器的上升沿必须为1.0V*(1 + 0.02)+ 60mV + 25mV = 1.105V (最坏情况)、以克服迟滞和"过驱"、从而有效地将比较器从低电平切换到高电平状态。

    由于我无法在您的测量中看到该值、我想知道"+1.1V"输出是否具有足够高的电压、以保证比较器改变状态。

    通常、如果我们使用数字内核和集成逻辑在目的上添加延迟、则延迟时间在输入信号的上升沿之后要长得多(20ms 或100ms)。 此外、传播延迟意味着使用模拟电路代替数字时钟或抗尖峰脉冲滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    作为后续操作、如果没有原理图、我无法判断您是在"+1.1V"输出下进行测量、还是在 PWRFAIL_SNS 输入引脚上进行测量。 我也无法查看 是否在 PWRFAIL_SNS 之前添加了 RC 延迟、这可能是客户在其 PCB 上添加的延迟、以确保 PWRFAIL 输出不会过快变化。