Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350, BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76200、 BQ76930、 BQ78350、
您好!
我设计了具有 BQ76930、BQ78350-R1和 BQ76200 IC 的 BMS。 我使用预充电 MOSFET 顺便说一下。
我的整个 PCB 电流消耗为~2.2mA。 但这对我来说太大了。 电池无法进入睡眠模式。
然后我找到了一个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/817475)。 Ryan Tan 告诉 Bq76200在预充电时消耗1.6mA 电流、然后我对预充电 MOSFET 进行降级、并在 bq78350的预充电引脚上拉电阻器。 我的电流消耗仍然是2.2mA
然后我对所有电阻器进行了检查、我注意到电流流经电阻器(在 PWRM 和 Bq78350的 REGout 之间为1kOhm)。 然后我也去除水垢。
现在、我的 PCB 在正常运行时的电流消耗为0.6mA、在睡眠模式下的电流消耗小于0.1mA。 我的卡消耗现在还可以、但我现在不能使用预制。 我不确定 BQ78350的悬空 PWRM 和预充电引脚。
请帮帮我。 我应该如何处理预充电和 PWRM 引脚?