This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:使用 UCC256303在测试中进行老化处理时、输出电压关断

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920220/ucc256303-output-voltage-shut-down-when-using-ucc256303-for-burn-in-test

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

我们的客户在使用 UCC256303进行老化测试时遇到输出电压关断问题。


原因:输出电压在使用72小时后关断、负载为12V/12.5A (150W)、
确认 PFC 和 STBY 电源电压正常。

我想问、UCC256303本身导致输出关断的原因是什么?

我还检查 E2E 是否存在 ISNS 引脚的此 IC 的相同问题、它将受到影响?
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/866732?tisearch=e2e-sitesearch

波形如下所示:

测试 条件:

输入:100VAC
输出: 12V/12.5A、5V/0.84A
环境温度:40°C
CH1:12V 输出、CH2:5V 输出、CH3:PFC 输出

此致、

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ISNS 噪声过大、如果 OCP2跳闸、可能会导致转换器关断。  该链路还参考了突发模式问题。  这是因为转换器处于突发模式或负载瞬态达到90%时、开关 节点没有足够的能量来实现 ZVS。  开关节点上的 dv/dt 小于1V/ns、转换停止开关、输出关闭。  在新的 UCC256403中、dv/dt 限制降至100mV/ns、这不再是问题。

    如果正确选择了变压器一次侧磁化电感、则使用 UCC256303也不是问题。  以下应用手册回顾了如何选择变压器初级磁化电感以实现 ZVS。  它还消除了 dv/dt 限制所导致的关断问题。  但是、如果这是一个新设计、我建议使用 UCC256403、而使用较低的 dv/dt 限制为100mV/ns。

    根据您发送的波形、它看起来像是 UCC256303关闭之前的 PFC 关断。  PFC 电压为240V、没有交流纹波、可在 UCC256303关闭之前观察到。  通常、PFC 电压为390V、其线路频率纹波为2 X 的40V。  可以再检查一下吗?  在这种情况下、转换器可能会由于输入欠压而关断。  您可以再次检查一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我与客户确认 PFC 以390V 电压运行、没有压降、因此我们的客户认为 LLC IC 是内部锁存的。

    我发现文件显示、MOSFET dv/dt 选择也会受到影响、我检查使用 TK25A60X5的 MOSFET、dv/dt 为50ns。
    这是关断原因之一吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    LLC 会延迟半桥 FET 的导通。  dv/dt 是基于变压器能量和开关节点电容的开关节点转换率。  应用手册对此进行了详细介绍、并解释了器件如何实现 ZVS。  这是一份很好的应用手册、将解释器件如何实现 ZVS。

    可以关闭 UCC256303的其他功能。

    - BK 引脚上的输入欠压、电压决定了这一点,请参阅方框图和数据表规格来确定阈值。

    输出过压、在 BW 引脚上测量、请参阅方框图和数据表规格以确定阈值。

    过流保护、在 ISNS 引脚上测量、 请参阅方框图和规格表以确定阈值。

    如果 VDD 下降、可能会导致 UCC256303停止开关、我建议您也检查该引脚。

    此致、

    Mike