Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
寄存器定义中有一些我不确定的内容。 例如、在下面的 REG01中、我们看到固定偏移为0mV。 如果 VREG_10:0配置为00000000001、这是否意味着电池电压限制将为10mV? 但是、它也告诉我们最小范围为3000mV 这是否意味着我们不应将该寄存器配置为任何低于00100101100的值?
谢谢!
安东尼