This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:寄存器定义

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921758/bq25790-register-definition

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

寄存器定义中有一些我不确定的内容。  例如、在下面的 REG01中、我们看到固定偏移为0mV。  如果 VREG_10:0配置为00000000001、这是否意味着电池电压限制将为10mV?  但是、它也告诉我们最小范围为3000mV  这是否意味着我们不应将该寄存器配置为任何低于00100101100的值?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    最小设置为3000mV。  最小阶跃为10mV。  BQSTUDIO 有一个限制、显示低至0mV、但如果您尝试设置为低于3000mV、充电器会强制最小值为3000mV。

    此致、

    Jeff