Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25790, BQ24725A, BQ24800, BQ40Z50, BQ24725
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件: BQ25790、 BQ24725A、 BQ24800、 BQ40Z50、 BQ24725
您好!
基于 BQ40Z50-R2数据表、这支持 JEITA 充电算法。 我有点困惑、电池电量监测计中的 JEITA 与电池充电器中的 JEITA 之间有何不同(例如、 BQ25790)?
1.它们是相同的 JEITA 充电曲线还是两者之间有一些不同?
2.如果我的智能电池与 BZ40Z50-R2集成、我可以选择 BQ24800或 BQ24725A 作为充电器 IC (因此 BQ40Z50-R2可以通过 SM 总线与 BQ24800通信)。 我想确认 JEITA 充电曲线在这种组合下工作。