This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:JEITA 充电协议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25790, BQ24725A, BQ24800, BQ40Z50, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921487/bq40z50-r2-jeita-charge-algotirhms

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ24725ABQ24800BQ40Z50BQ24725

您好!  

基于 BQ40Z50-R2数据表、这支持 JEITA 充电算法。 我有点困惑、电池电量监测计中的 JEITA 与电池充电器中的 JEITA 之间有何不同(例如、 BQ25790)?  

1.它们是相同的 JEITA 充电曲线还是两者之间有一些不同?  

2.如果我的智能电池与 BZ40Z50-R2集成、我可以选择 BQ24800或 BQ24725A 作为充电器 IC (因此 BQ40Z50-R2可以通过 SM 总线与 BQ24800通信)。 我想确认 JEITA 充电曲线在这种组合下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是充电器 I2C 的专家。 但是、我看到客户在该论坛中同时使用 bq40z50 + bq24725。 您应该能够找到他们的帖子。
    Andy