Other Parts Discussed in Thread: BQ24081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24081-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ24081
大家好、
在调试期间、改变 BQ24081的6引脚(ISET 至接地电阻)会发现、当 R313=8.2K 时、测得的 ISET=97.9MA、符合理论值;但是当 R313更改为 3K 时、充电电流只能达到130mA、为什么会出现此问题?
充电芯片的输入电压= 5.3V、输出电压为4.18V、电池电压为3.8V (与改变3.3V 电压相同的现象)。