This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081-Q1:充电电流问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921521/bq24081-q1-the-charge-current-question

器件型号:BQ24081-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24081

大家好、

在调试期间、改变 BQ24081的6引脚(ISET 至接地电阻)会发现、当 R313=8.2K 时、测得的 ISET=97.9MA、符合理论值;但是当 R313更改为 3K 时、充电电流只能达到130mA、为什么会出现此问题?

充电芯片的输入电压= 5.3V、输出电压为4.18V、电池电压为3.8V (与改变3.3V 电压相同的现象)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    IN 引脚上需要一个0.1uF 电容器、并且必须放置在靠近 IC 的位置。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    感谢   您的回复。 我很困惑 、为什么 Vin 电容器会影响充电电流设置。

    请您提供一些指导吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    充电器的工作方式与 LDO 类似、因此必须具有输入电容才能实现稳定性。 添加电容是否解决了该问题?

    最棒的