Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24
您好!
我在电路板上实施了四相、几个月以来一切都很好、直到最近铁路完全关闭。 以下是测量值:
Vout 已设置为1V。
启用 pjn:4.1V 所有4个 en pjns 连接在一起
每个器件的 BP1.5=1.5V
但是、每个器件上的 VDD5测量值为3.9V。 内部 NVM 是否已损坏? 发生了一个事件、即12Vin 连接器的连接处于开关振荡状态。
开关节点关闭
输出端没有短路。 输出电源轨到 GND 测量180K 阻抗。 此外、未安装任何活动部件以使用电源轨的电源。
此致、
Bahram