This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166151/tps546d24a

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24

您好!

我在电路板上实施了四相、几个月以来一切都很好、直到最近铁路完全关闭。 以下是测量值:

Vout 已设置为1V。

启用 pjn:4.1V 所有4个 en pjns 连接在一起

每个器件的 BP1.5=1.5V

但是、每个器件上的 VDD5测量值为3.9V。 内部 NVM 是否已损坏? 发生了一个事件、即12Vin 连接器的连接处于开关振荡状态。

开关节点关闭

输出端没有短路。 输出电源轨到 GND 测量180K 阻抗。 此外、未安装任何活动部件以使用电源轨的电源。

此致、

Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过融合 GUI 接入器件。 以下是所有4个阶段的状态:

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VDD5 = 3.9V、总线上报告的状态信息表示器件已加电并正常工作、但一个或多个跟随器器器件未正确编程 STACK_CONFIG 和交错值、这会导致器件无法进行加电自检。  我建议检查跟随器器件上的 MSEL2电阻器。

    接下来、我将检查每个跟随器器件上的 MSEL2电压。  如果器件由于某种原因正在进行持续重启、您应该会在 MSEL2引脚上看到1.5V 周期性脉冲、因为 TPS546D24会尝试检测到接地电阻、作为引脚检测的一部分。  如果 MSEL2电压恒定且接近于零、则器件不会重新启动、但可能在无效的相位位置上电。

    如果 NVM 损坏、我希望 STATUS_CML "Mem"位在我们看不到的状态中设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、

    问题已解决。  引脚搭接选项卡在 NVM 中未显示正确的配置、我是否应该更新它们?

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Digital Fusion 设计器中的引脚搭接选项卡是一种设计工具、可帮助设计人员选择电阻器、类似于 Excel 工具。  它不表示器件的状态、但可用于将开关频率和补偿选择从引脚编程应用到器件、以便测试引脚可映射选项。

    您无需更新 Fusion Digital Power Designer 中的引脚搭接选项卡。  它可帮助您为原理图选择电阻器。