This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:不充电

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921720/bq24616evm-no-charging

器件型号:BQ24616EVM

你(们)好  

我只购买 了 BQ24616EVM 、但设备未充电、指示灯熄灭。  

*输入电压为20V-24V、

*电池为4节串联3.7V/节。 VBAT 设置为15.2V

* ACDRV、CE、PG LED 亮起。

*不从 VIN 消耗电流

*充电似乎已禁用。

* REGN 为6V

* STAT1和2为1.7V

* ISet1为0.599

* ISet2为0.299

如果您需要任何其他数据、请告诉我

问题可能出在哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  

     TS 引脚电压是否处于充电的有效范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、3.7V 通常为标称电池电压、而不是最大充电调节电压。 必须调整 VFB 上的分压器、使其等效于最大充电调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    TS 和 GND 之间的电源关闭时、TS 引脚为2.525V。

    根据测试设置、我想保持电源关闭。

    此外、我将充电电压设置为15.28V 不起作用、 即使默认为20V、也没有任何作用。

    注意:我的电池单元是带 BMS 单元的4节电池组。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我发现 ts 级别太高了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

     打开 TS 电源、并确保 TS 电压符合数据表热敏电阻比较器部分中定义的规格。