请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616EVM 你(们)好
我只购买 了 BQ24616EVM 、但设备未充电、指示灯熄灭。
*输入电压为20V-24V、
*电池为4节串联3.7V/节。 VBAT 设置为15.2V
* ACDRV、CE、PG LED 亮起。
*不从 VIN 消耗电流
*充电似乎已禁用。
* REGN 为6V
* STAT1和2为1.7V
* ISet1为0.599
* ISet2为0.299
如果您需要任何其他数据、请告诉我
问题可能出在哪里?
谢谢你