This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:驱动 MOSFET

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921174/lmg1020-drivering-the-mosfet

器件型号:LMG1020

您好!

  我想使用1020驱动功率 MOSFET,您能确认 MOS 驱动器是否可以驱动附件 MOSFET?

  仅我计算驱动器电流?(1020驱动器电流> i=Qg/TR+Ton)

  e2e.ti.com/.../2021.ONSM_2D00_S_2D00_A0001842162_2D00_1.pdf 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    感谢您与 lmg1020取得联系。

    1020可用于驱动 MOSFET 或 GaN FET。 它能够在350ps 上升时间内提供7A 峰值拉电流、并能在类似快速下降时间内提供5A 峰值灌电流。

    用于切换栅极的平均栅极驱动电流为 IG (avg)= Qg x Fsw

    请告诉我这是否有助于回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      感谢您的回答。

      我注意到您提到的平均电流,、但1020给出了峰值电流,我如何控制 1020的平均电流。

      (?,MOSFET,如果在1MHz、Vgs = 5V、IG = 90nC * 1MHz = 90mA,如果我想使用1020驱动此 MOS),I 必须将占空比设置为小于0.013 μ A DC≤90mA/7A = 0.013 μ A AM I RIGHT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Suy 的更新、

    您需要测量1020的峰值电流来计算平均电流(这应该与上一帖子中的 IG 计算类似。

    栅极充电后、栅极驱动电流不需要除漏电之外的任何其他电流、即可保持栅极充电。

    最大占空比还取决于 VDD 电容值和栅极泄漏。 如果没有栅源极电阻器、并且发生的泄漏极小、则可以实现超过50%的占空比。 确保您的系统有足够的1020 VDD 电容、以使栅极保持充电状态。

    这是否有助于您回答问题?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

     很抱歉、我仍然无法理解您的意思。

     您的第一个回复说、我可以通过计算平均电流来确认1020是否可以驱动 MOSFET、但1020仅提供瞬时电流。 您不需要知道1020的平均电流输出来判断它是否可以驱动 MOSFET?  或者、MOSFET 传递 MOS 驱动器提供的电流所需的平均电流、我的计算方法是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、感谢您的更新。

    您需要知道要保持在结温以下的平均电流。 但是、这是 PCB 和1020封装损耗的函数。

    1020使用峰值电流通过计算 tr = Qg / IPEAK 来实现快速上升时间

    您的平均电流计算方法是正确的、但占空比取决于许多因素。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

      我现在明白了、非常感谢