您好!
我想使用1020驱动功率 MOSFET,您能确认 MOS 驱动器是否可以驱动附件 MOSFET?
仅我计算驱动器电流?(1020驱动器电流> i=Qg/TR+Ton)
e2e.ti.com/.../2021.ONSM_2D00_S_2D00_A0001842162_2D00_1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用1020驱动功率 MOSFET,您能确认 MOS 驱动器是否可以驱动附件 MOSFET?
仅我计算驱动器电流?(1020驱动器电流> i=Qg/TR+Ton)
e2e.ti.com/.../2021.ONSM_2D00_S_2D00_A0001842162_2D00_1.pdf
尊敬的 Jeff:
感谢您的回答。
我注意到您提到的平均电流,、但1020给出了峰值电流,我如何控制 1020的平均电流。
(?,MOSFET,如果在1MHz、Vgs = 5V、IG = 90nC * 1MHz = 90mA,如果我想使用1020驱动此 MOS),I 必须将占空比设置为小于0.013 μ A DC≤90mA/7A = 0.013 μ A AM I RIGHT
感谢 Suy 的更新、
您需要测量1020的峰值电流来计算平均电流(这应该与上一帖子中的 IG 计算类似。
栅极充电后、栅极驱动电流不需要除漏电之外的任何其他电流、即可保持栅极充电。
最大占空比还取决于 VDD 电容值和栅极泄漏。 如果没有栅源极电阻器、并且发生的泄漏极小、则可以实现超过50%的占空比。 确保您的系统有足够的1020 VDD 电容、以使栅极保持充电状态。
这是否有助于您回答问题?
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、