This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805:UCC2805

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921531/ucc2805-ucc2805

器件型号:UCC2805

尊敬的团队:

客户对 ucc2805有几个问题:

由于启动电流非常小、R491应该为几十千欧、但我发现只有 Vin 12V、R491=2k 系统可以正常通电。 但是、如果 R491较小、则辅助绕组无法为 VCC 供电。

2、目前在原理图中、有独立的辅助绕组为 VCC 供电。 客户是否可以使用10V 通过二极管连接到 VCC 以减小绕组?

3.辅助绕组的建议电压如何?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以移除 R481和 R482? 这两个电阻器很可能是产生 R491小电阻的原因。 您需要正确设计辅助电压、但如果您确信、可以在 R482的位置添加一个9V 的齐纳二极管、以确保 VDD < 11V (按规格)。

    是的、您可以使用10V 来偏置 IC。

    如果您希望使用辅助电源、则其电压应约为7V 至9V。