请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2805 尊敬的团队:
客户对 ucc2805有几个问题:
由于启动电流非常小、R491应该为几十千欧、但我发现只有 Vin 12V、R491=2k 系统可以正常通电。 但是、如果 R491较小、则辅助绕组无法为 VCC 供电。
2、目前在原理图中、有独立的辅助绕组为 VCC 供电。 客户是否可以使用10V 通过二极管连接到 VCC 以减小绕组?
3.辅助绕组的建议电压如何?
谢谢。
此致、
Sammi