This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:噪声问题和 RT 引脚电容器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920322/lm5033-noise-issue-and-rt-pin-capacitor

器件型号:LM5033

尊敬的 e2e 支持:

我的客户使用1个 LM5033为6个 IGBT 驱动器提供偏置电压(+15V、-9V)、以用于无刷电机驱动器应用。

他的电路板上有一些噪声问题、最后通过将一个1nF 电容器与 RT 电阻器(引脚9)并联来解决这个问题。

使用额外并联电容器是否存在任何问题、就像这样?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RT 引脚上的1nF 电容应该没有问题、但是如果布局正确、则不应该要求这样做。

    我还将询问 IC 设计团队对此有什么看法。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IC 组的响应是可以向 RT 引脚添加一个电容器。 当与外部 SYNC 一起使用时、它加载了一个100pF 电容器。

    如果使用100pF 电容代替1nF 电容来解决噪声问题、我会更好。

    最好的解决方案是重新安装 PCB、以降低 IC 周围的噪声、从而消除对电容器的需求。

    此致

    Peter