请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 尊敬的 e2e 支持:
我的客户使用1个 LM5033为6个 IGBT 驱动器提供偏置电压(+15V、-9V)、以用于无刷电机驱动器应用。
他的电路板上有一些噪声问题、最后通过将一个1nF 电容器与 RT 电阻器(引脚9)并联来解决这个问题。
使用额外并联电容器是否存在任何问题、就像这样?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.