This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:输出电压在1V 和5V 之间波动

Guru**** 1431710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920844/tps23750-the-output-voltage-fluctuates-between-1v-and-5v

器件型号:TPS23750

我重新参考了"TPS23750降压转换器评估板"的设计、但无法获得 稳定的5V 输出、并且无法找到原因

这是 sch

这是错误视频

e2e.ti.com/.../err_5F00_video.mp4

一些详细信息:

1.Q2 使用 NCE0110K TO-252-2 100V/9.6A NMOS。

2.R3并联1K (0805 1%)和560R (0805 1%)、该值为358.9R

3.C9使用100uf/63V

4.C14使用0.22uf (1206)

导致这种现象的原因是什么?

解决问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加  

    L1和 L2信息

    D3上的电压范围为5V 至50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试向设计的输出端添加一些负载? 请尝试1A 负载。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我。查看了 TPS23750的数据表、发现我可以移除 R3、因此反馈电流可能会衰减至30mA μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何修改 RES 值以保持无负载5V 的稳定输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文中的 R3是分级电阻器、我猜这不是您要讨论的电阻器。

    您可以共享原理图吗? 或者描述您要讨论的电阻器是什么?

    此外、您是否尝试添加负载?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。我移除了 R3。所以该类别为默认值0。我还添加了一个芯片作为负载、该负载可能使用大约5V/50mA。输出正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时、设计非常高效、以至于它不会消耗足够的电流来满足维持功率特征(MPS)信号。 这就是我建议添加负载、以便满足该信号的原因。 我假设您具有正确的检测/分类、但500ms 后 PSE 不会看到 MPS 信号并关闭电源。 然后重复该循环。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师