我重新参考了"TPS23750降压转换器评估板"的设计、但无法获得 稳定的5V 输出、并且无法找到原因
这是 sch
这是错误视频
e2e.ti.com/.../err_5F00_video.mp4
一些详细信息:
1.Q2 使用 NCE0110K TO-252-2 100V/9.6A NMOS。
2.R3并联1K (0805 1%)和560R (0805 1%)、该值为358.9R
3.C9使用100uf/63V
4.C14使用0.22uf (1206)
导致这种现象的原因是什么?
解决问题的方法。