This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:输出极性错误

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66100EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165128/lm66100-wrong-polarity-at-output

器件型号:LM66100

大家好、

我想为2节电池和一个充电器并联充电。

当我以错误的极性使用电池时、LM66100的输入端具有负电压。

如何解决?

此致

Esmaeel Heidari


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Esmaeel、  

    请提供您的设置原理图吗?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    我使用过 LM66100EVM 并检查了错误极性是否起作用!!

    https://www.ti.com/tool/LM66100EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    输入端极性错误时的电流。 它受到保护、输出为0伏、LM66100是安全的。

    但我在 LM66100的输出端使用了错误的极性、我看到了负电压。 输入端的负电压会损坏 LM66100左侧的电路。

    此致

    埃斯梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Esmaeel、  

    更确切地说、您希望对输出端提供反极性保护吗? LM66100仅针对误接线的输入提供保护。

    为了仅防止误接线输入、必须使用以下配置:  

    这可以防止输入反极性、因为芯片使能通过比较 CE 引脚电压和输入电压来工作。 当 CE 引脚电压高于 VIN 时、器件被禁用并且 MOSFET 关闭。 当 CE 引脚电压较低时、MOSFET 导通。

    如果对 Vout 施加负电压、该电路将不会保护上游电路。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢