大家好、
我想为2节电池和一个充电器并联充电。
当我以错误的极性使用电池时、LM66100的输入端具有负电压。
如何解决?
此致
Esmaeel Heidari

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想为2节电池和一个充电器并联充电。
当我以错误的极性使用电池时、LM66100的输入端具有负电压。
如何解决?
此致
Esmaeel Heidari

你(们)好,Elizabeth
我使用过 LM66100EVM 并检查了错误极性是否起作用!!
https://www.ti.com/tool/LM66100EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
输入端极性错误时的电流。 它受到保护、输出为0伏、LM66100是安全的。
但我在 LM66100的输出端使用了错误的极性、我看到了负电压。 输入端的负电压会损坏 LM66100左侧的电路。
此致
埃斯梅尔

大家好、Esmaeel、
更确切地说、您希望对输出端提供反极性保护吗? LM66100仅针对误接线的输入提供保护。
为了仅防止误接线输入、必须使用以下配置:

这可以防止输入反极性、因为芯片使能通过比较 CE 引脚电压和输入电压来工作。 当 CE 引脚电压高于 VIN 时、器件被禁用并且 MOSFET 关闭。 当 CE 引脚电压较低时、MOSFET 导通。
如果对 Vout 施加负电压、该电路将不会保护上游电路。
此致、
Elizabeth