This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:感应开/关延迟问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921145/tps3808-sense-on-off-delay-issue

器件型号:TPS3808

您好、先生、

当前原理图如下、SENSE 引脚:检测5V 电平
  1. CT 引脚悬空、根据规范、它应该在20ms 复位后延迟…但测量结果接近300ms (请参阅附件)
2.5V  关断(SENSE)当5V 达到 VIT=2.43V 时、RESET 应拉低。 (测量情况也不同、请参阅附件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当 CT 引脚短接至 VDD 时、您会得到类似的延迟。 您能否在 CT 未连接到 VDD 电压时再次检查。  

    此致

    Trailokya