This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:PC 的设置、用于监控输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165488/tps65988evm-setup-for-pc-to-monitor-output

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS65988

您好!

我们的客户正在测试如何将图像输入到 EVM 的 DisplayPort 并通过 USB Type-C 输出信号 (EVM 作为源、电源和图像数据输出)

显示器连接到 USB Type-C 的末端(可通过 USB Type-C 显示电源和图像数据的显示器)


我可以通过设置 PD 来确认显示器已打开。
但是、无法接收图像数据。 (无法从 PC 检测到显示器)

如果 PC 的 DP 输出连接到具有 DP 输入的监视器、它将正常显示、因此我认为 PC 或电缆没有问题。

此评估板的 DP 端口部分有一个 HPD LED、
插入电缆时、LED 不会亮起。

但是、当我将连接到此端口的电缆连接到显示器侧时、LED 会亮起。

因此、我假设该板当前设置为输出模式。
您能告诉我如何设置它吗?

客户使用的是 windows_64bit TPS65981_2_6_7_8_application_customizing_6.1.3。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    让我看看我是否可以从我的末尾重新创建所需的配置、并向您更新任何发现结果。   

    我们确实有一份有关 TPS65988和 DisplayPort 配置的文档、我建议从第9页开始、了解使用 GUI 的配置设置、并查看它是否起作用。  

    谢谢、此致、

    林德华

    DP 文档: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts=1666907925388&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond San、

    感谢您的支持。
    我会将文档提交给客户、我也会进行检查。

    如果您找到客户想要的配置、请告诉我。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    对于 DisplayPort 配置、客户是否需要 DFP 或 UFP 配置?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的支持。 我将检查并尽快返回给您。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    请尽快通知我!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    客户能够成功显示显示器。

    原因是使用了工具。

    最初、SET 参数被写入以下"将设置导出到器件 RAM"。
    这似乎 不正确。

    它在写下面时工作正常。

    感谢您的支持。

    此致、

    Hiroshi