请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28065 你(们)好
我的电路板在输入电压为90Vac 至115Vac 时产生噪声。
115Vac 以上无噪声。
RCS 的电阻从300欧姆变为2.7欧姆、并有所改善。

是否可以将 RCS 的电阻用作2.7k Ω?
我通常使用100欧姆范围的电阻、但我担心它太大。
请确保您的选择正确。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的电路板在输入电压为90Vac 至115Vac 时产生噪声。
115Vac 以上无噪声。
RCS 的电阻从300欧姆变为2.7欧姆、并有所改善。

是否可以将 RCS 的电阻用作2.7k Ω?
我通常使用100欧姆范围的电阻、但我担心它太大。
请确保您的选择正确。
谢谢