This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:有关 CS 的问题

Guru**** 670690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163827/ucc28065-question-about-cs

器件型号:UCC28065

你(们)好

我的电路板在输入电压为90Vac 至115Vac 时产生噪声。
115Vac 以上无噪声。
RCS 的电阻从300欧姆变为2.7欧姆、并有所改善。


是否可以将 RCS 的电阻用作2.7k Ω?
我通常使用100欧姆范围的电阻、但我担心它太大。
请确保您的选择正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果附加电阻改善了抗噪性能、我建议不要增加电阻器、而是返回100Ω Ω、但在 CS 至 PGND 之间添加一个33pF 电容器。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    几周后,我没有听到你们的反馈。 目前、我将假定添加 CS 至 GND 的电容器可以解决您的问题。 如果没有、请随时重新打开 TT。

    此致、

    射线