请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460 大家好、
我希望你们做得好! 我对下面显示的示例 USB-C 应用感到困惑。 在该以500kHz 频率运行的电路中、该示例使用10uH 电感器来满足5V 至20V 的输出范围。 但是、从 LM61460数据表中的公式10可以看出、避免次谐波振荡所需的最小电感应至少为0.32* VOUT/FSW。 当 Vout=20V 时、我们发现需要至少12.8uH 的电感才能满足此要求。 示例中的电感器是否使用不当、或者这是否更常见? 我们可以有多大的变化来解决这一限制?