This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460电感器选择示例混淆

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921302/lm61460-lm61460-inductor-selection-example-confusion

器件型号:LM61460

大家好、

我希望你们做得好! 我对下面显示的示例 USB-C 应用感到困惑。 在该以500kHz 频率运行的电路中、该示例使用10uH 电感器来满足5V 至20V 的输出范围。 但是、从 LM61460数据表中的公式10可以看出、避免次谐波振荡所需的最小电感应至少为0.32* VOUT/FSW。 当 Vout=20V 时、我们发现需要至少12.8uH 的电感才能满足此要求。 示例中的电感器是否使用不当、或者这是否更常见? 我们可以有多大的变化来解决这一限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    由于您使用的输出电压较高、因此所需的最小电感基于公式以避免次谐波振荡。 电感纹波峰-峰值的30%规则更具指导意义、但您需要避免次谐波振荡、并且它更具特定于 IC。  

    因此、在您的情况下、我会选择15uH 或更高的电感值。  

    谢谢

    -Arief