This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:关于 BQ76920中的 BAT &CC 寄存器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920409/bq76920-about-the-bat-cc-registers-in-bq76920

器件型号:BQ76920

BQ76920我们有 BAT_HI (0X2A)和 BAT_LO (0X2B)当我们读取该寄存器时、我们将得到16位读数、 如果我像读取单个电池单元的值那样进行任何计算、我们应该使用增益偏移和全部进行计算、或者我是否会返回直接电池电压以及 CC_HI 和 CC_LO 寄存器的相同电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaddam、

    您无需对 CC 读数应用增益和偏移。 可以在 MCU 中进行校准以进一步提高精度(因为电路板和感应电阻器精度会引入一些小误差)。 为此、您可以读取具有零电流的 CC (以查找偏移)、然后应用已知电流来测试增益精度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么基本上我应该应用一些已知的值、并相应地进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。