请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 BQ76920我们有 BAT_HI (0X2A)和 BAT_LO (0X2B)当我们读取该寄存器时、我们将得到16位读数、 如果我像读取单个电池单元的值那样进行任何计算、我们应该使用增益偏移和全部进行计算、或者我是否会返回直接电池电压以及 CC_HI 和 CC_LO 寄存器的相同电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.