This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:合适的器件

Guru**** 2522320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920732/tps723-q1-suitable-device

器件型号:TPS723-Q1

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

我正在为客户寻找合适的 LDO。

我找不到合适的器件、不确定路线图上是否有我不知道的合适器件。

工作温度:-40~105C

VIN=-14V

Vo=-12V/100mA

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它是否必须是汽车级? 我们确实有 TPS7A34 、它可以满足您的需求。 我们目前尚未了解如何将其作为 Q1器件。  

    这是否适用于 Delta?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的输入。

    Q1器件必须具有。

    那么、BU 路线图上没有 Q1器件?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以向我发送包含客户详细信息的备注吗?

    谢谢、