请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS723-Q1 尊敬的团队:
这是来自台湾三角洲的 Kevin。
我正在为客户寻找合适的 LDO。
我找不到合适的器件、不确定路线图上是否有我不知道的合适器件。
工作温度:-40~105C
VIN=-14V
Vo=-12V/100mA
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
这是来自台湾三角洲的 Kevin。
我正在为客户寻找合适的 LDO。
我找不到合适的器件、不确定路线图上是否有我不知道的合适器件。
工作温度:-40~105C
VIN=-14V
Vo=-12V/100mA
BR
Kevin
尊敬的 Kevin:
它是否必须是汽车级? 我们确实有 TPS7A34 、它可以满足您的需求。 我们目前尚未了解如何将其作为 Q1器件。
这是否适用于 Delta?