Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ7718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29209 主题中讨论的其他器件: BQ7718
大家好、
在我的一个客户应用中、最大充电器电压为10.5V、BQ29209数据表建议最大 VDD 电压为10V。 10.5V 输入会损坏器件、因为绝对最大额定值为16V。
您能不能为您提供以下建议:可在 10.5V 最大充电器电源电压下工作且具有 4.2V 过压保护的2节电池器件。
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。