This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209最大工作电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921217/bq29209-bq29209-max-working-voltage

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件: BQ7718

大家好、

在我的一个客户应用中、最大充电器电压为10.5V、BQ29209数据表建议最大 VDD 电压为10V。 10.5V 输入会损坏器件、因为绝对最大额定值为16V。

您能不能为您提供以下建议:可在 10.5V 最大充电器电源电压下工作且具有 4.2V 过压保护的2节电池器件。

提前感谢您的帮助和支持。  

此致、Shinu Mathew。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    由于10.5V 处于绝对最大值条件内、因此它可能不会损坏器件。 但是、它超出了建议的工作条件、因此不是理想的。 此外、BQ29209的 OVP 阈值为4.3V、似乎与客户要求不匹配。

    相反、让我推荐 BQ7718、尤其是 BQ771808或09。 该器件可编程为2、3、4或5 S 过压保护器。 08和09版本具有所需的4.2V OVP 阈值。 唯一的区别是08具有 NCH 低电平有效输出、而09具有 CMOS 高电平有效。 此外、由于此器件可处理高达5S 的电压、因此建议的最大工作电压为25V、完全符合客户要求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。