This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:保护 LM2596免受电池反电动势的影响

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921089/lm2596-protecting-lm2596-from-battery-back-emf

器件型号:LM2596

我有 LM2596 DCDC 模块可用于将电池电压28V (我的电压为50Ah)的电源转换为5V

当我通常将直流/直流转换器的输入端子电线连接到电池时,它会由于反电动势而产生火花

我想知道 LM2596输入端需要什么样的保护电路来防止这种情况

我的架子上只有 MBRS340一个肖特基二极管,如果反向 BAIS 与直流/直流输入并联,它能帮助我防止反电动势吗?

请告诉我电池中的 lm2596的简单保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    如果最大输入电压低于40V、MBRS340可用作反向阻断二极管。

    B R

    Andy