请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 我有 LM2596 DCDC 模块可用于将电池电压28V (我的电压为50Ah)的电源转换为5V
当我通常将直流/直流转换器的输入端子电线连接到电池时,它会由于反电动势而产生火花
我想知道 LM2596输入端需要什么样的保护电路来防止这种情况
我的架子上只有 MBRS340一个肖特基二极管,如果反向 BAIS 与直流/直流输入并联,它能帮助我防止反电动势吗?
请告诉我电池中的 lm2596的简单保护。