This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400原理图审阅

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920265/tps65400-tps65400-schematic-review

器件型号:TPS65400

您好!

我正在使用 TPS65400进行设计。

以下是我的设计要求:

1) 1) 电流共享应用中的 SW1和 SW2 -生成0.9V@6A (最大值)  

2) SW3 -生成1.8V@2A (最大值)

3) SW4 -生成3.3V@2A (最大值)  

4)从 墙上适配器输入电压为12V@21A (最大值)  

5) 5)该器件需要在启动时生成所需的电压、而无需任何编程(因此 VFB 的电阻值也是如此

6) 6)使用的电感器是-- L4、L5和 L6--- XAL6030-222MEB -- https://www.mouser.in/datasheet/2/597/xal60xx-270658.pdf 

 L7 - XAL6060-682MEB --(与上面的链接相同的数据表)  

您能否查看我的设计并向我提供您宝贵的反馈意见?

此设计的 pdf 随附在此请求中。

e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_for_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Madan  

    一些意见:  

    ENSW1/SW2/SW3/SW4具有内部上拉电流、我认为不需要使用 X13和 R36/R38/R39/R41。  

    当 Vin 上电时、该电流将为 C34/C36/C40/C41充电、当电压>使能阈值时、IC 将开始工作。  

    默认情况下、SSX/PGx 引脚具有软启动功能、因此无需使用 R44/R45/R46/R47。  

    3.进行以下更改。  

    进行布局时、请将输入电容器(C32、C33、C43、C44)靠近 PVIN1/2引脚放置。  

    出于同样的原因、 请将输入电容器(C58、C60、C63、C65)靠近 PVIN3/4引脚放置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵 马、您好!

    感谢您查看设计、我还有几个问题:

    1) 1)由于 SW1和 SW2协同工作,需要对 ENSW2做些什么? 根据我的理解、现在不使用它。。。所以电路板上需要注意下拉/上拉等任何事项?

    2) 2)默认情况下、RCLK_SYNC 设置为1.128Mhz 是否正常或是否需要更改?

    3) 3) 3)您能否确认用于输出电容器/电感器和输入电容器的值/器件是否正常?

    4) 4)使用1k 电阻器将 COMP2引脚拉高至 VDDA 轨(用于 SW1和 SW2电流共享)是否正常?

    此致、

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Madan  

    您可以下拉 ENSW2。  

    2.在高频下工作会产生不良的热性能,因为开关损耗很大。  

    建议您稍微降低频率、将其设置为800kHz。  

    3、Cout 和电感还可以。  

    请确保电感器的饱和电流高于 OC 限值。  

    4、还可以  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您在我的设计中关注的输入。

    此致、

    Madan